This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:DAC8771数据表问题

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776768/dac8771-dac8771-datasheet-questions

器件型号:DAC8771

大家好、

我对 DAC8771有疑问、因此我可以 提出以下数据表意见吗?

问题1.

  数据表中 POC 寄存器说明中"30K 转 PBKG"的 PBKG 注释是什么?

问题2.

数据表中提到设置 POC 寄存器"1"使 DAC8771 变为 Hi-Z

 转义高阻态的条件是什么?

这里要做的是控制输出电压、输出电流状态、并特意设置为高阻态或正常运行。

问题3.

在8.3.7中、数据表提到 "如果 VOUT 和 VSENSEP 引脚连接在一起"。

这是否意味着 VOUT 和 VSENSEP 引脚连接在一起而无需外部组件、或者是否需要15 Ω 串联电阻器?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在下面查找我的答案:

    默认情况下、Vout 通过30kohm 连接到 GND、以减少加电干扰。 将 POC 位设置为"1"会断开此路径、使 Vout 为高阻态

    2.如果 POC 位没有置位、当 Vout 和 Iout 连接在一起时、电流输出模式下的30k Ω 电阻将导致误差。 如果 Vout 和 Iout 连接在一起、则必须设置 POC 位。

    它们可以直接连接在一起、也可以通过15欧姆电阻器连接。 数据表图125中显示的该电阻器用于在发生瞬态时限制流入引脚的电流。 下面链接的参考设计介绍了外部保护电路。

    http://www.ti.com/lit/ug/tiducv6a/tiducv6a.pdf

    谢谢、

    Garrett