This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DAC37J82:DAC 配置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772260/linux-dac37j82-dac-config

器件型号:DAC37J82

工具/软件:Linux

大家好!

我们有 DAC37J82芯片、并尝试将其配置为在以下条件下正常工作:Fif=150MHz、Fdac=1600MSPS、8x 内插、0dBFS 数字输入、Lmf=821、PLL 被禁用。

我们希望获得与 DAC37J82.pdf 中提供的相同或接近单频谱图的结果(2014年5月修订)。 您可以在上述文档第15页的图11中找到它。 根据文档、在本例中、SFDR 通常为72dBc、但我们的 DAC 输出的图片略有不同。 我们得到的频谱图包含了在 FIF (150 MHz)时0 dBc 电平的有用音调,以及在 FIF*2 (300 MHz)时其电平约为20 dBc 的强音调。 我们认为我们发送到 DAC 的配置有问题,但我们无法找到正确的配置。 那么、问题是如何配置 DAC 以实现与官方文档中给出的结果相同的结果?

提前感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Val、

    由于 DAC 输入数据速率为200MHz (1600MHz/8)、因此您只能以奈奎斯特速率或更低的频率发送数据。 因此、以150MHz 的频率发送数据会变得很高。 您必须保持低于100MHz。 请尝试一下。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我们尝试以不同的方式生成输出信号。 我们将在 FPGA 上形成频率为20MHz 的单音信号。 然后、我们通过 JESD 以200MHz 的速率将其发送到 DAC 输入。 然后、我们使用片上全复数混频器块作为数字正交调制器、将音调移至所需位置(150MHz)。 我们已配置相应的 NCO 寄存器、以获得130MHz 正弦和余弦、用于复杂混合。 如上所述,光谱图包含两种音调:150MHz (0dBc)和300MHz (约20dBc)。 为什么在全复数混频器之后、我们在多个频率下有音调?  我们如何使用片上调制器使 SFDR 接近文档中的一个选项?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../e2e.cfgVal、

    复制最新设置后、我有一个频率为150MHz、频率为-7.5dBm 的提示音和一个频率为300MHz、频率为-77dBm 的提示音。 您是否可能有不正确编程的寄存器设置? 随附了我用于 DAC 的配置文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jim!

    DAC 现在工作正常。

    最好的雷加德!