请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1259-Q1 尊敬的 TI 团队:
该主题基本上是我之前关闭的主题"ADS1259-Q1:安全分析(可靠性数据)"的副本。
是否可以向我提供适当的费率。 适用于 ADS1259-Q1的 SN29500? 您可以通过电子邮件联系我。
非常感谢。
此致
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
该主题基本上是我之前关闭的主题"ADS1259-Q1:安全分析(可靠性数据)"的副本。
是否可以向我提供适当的费率。 适用于 ADS1259-Q1的 SN29500? 您可以通过电子邮件联系我。
非常感谢。
此致
Michael