This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:安全分析-时基故障率符合 SN29500

Guru**** 2504225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759449/ads1259-q1-safety-analysis---fit-rates-acc-sn29500

器件型号:ADS1259-Q1

尊敬的 TI 团队:

 

该主题基本上是我之前关闭的主题"ADS1259-Q1:安全分析(可靠性数据)"的副本。

 

是否可以向我提供适当的费率。 适用于 ADS1259-Q1的 SN29500? 您可以通过电子邮件联系我。

非常感谢。

此致

Michael

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    祝你新年快乐。
    我很快会通过电子邮件再次与您联系。

    此致、