This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:信号上变频

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770213/dac37j84-signal-upconversion

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件: TRF370417

我将复杂数字信号存储为 I 和 Q 样本。 其带宽为[-60;60] MHz。 我的目标是拥有[150;270] MHz 的实际模拟输出信号。
我决定使用 DAC37J84。 这是可行的、我如何使用该 DAC 实现它?
我是否应该使用内部复数混频器将该信号向上转换为[150;270] MHz 输出信号? 在本例中、我应该使用哪种内插和 DAC 采样率?
或者、最好在没有调制的情况下通过 DAC 按原样转换 I 和 Q、然后通过 TRF370417之类的方法将模拟 I 和 Q 信号向上变频为[150;270] MHz 带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:

    您可以使用 DAC 混频器在无需外部调制器的情况下对基带信号进行上变频。
    数据表的表11中提供了可用模式和插值。
    注:
    - DAC 采样率=插值*基带数据速率。
    DAC 采样率应至少是最高信号频率的2倍、在您的情况下为330MHz

    谢谢、
    埃本