主题中讨论的其他器件: TIDA-01028、 TIDA-01022、 ADC12DJ5200RF
您好!
我计划 使用4个交错式 ADC12DJ3200设计20GSPS 高速示波器。 在 TIDA-01028用户指南中、图31和32显示了使用 IL 毛刺和不使用 IL 毛刺时的 ADC 性能。我希望实现图32的性能。下面我有两个问题:
(1) 为消除 IL 毛刺、执行了哪些校准?
(2) 校准只 需执行一次、还是需要在每次上电周期校准一次?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划 使用4个交错式 ADC12DJ3200设计20GSPS 高速示波器。 在 TIDA-01028用户指南中、图31和32显示了使用 IL 毛刺和不使用 IL 毛刺时的 ADC 性能。我希望实现图32的性能。下面我有两个问题:
(1) 为消除 IL 毛刺、执行了哪些校准?
(2) 校准只 需执行一次、还是需要在每次上电周期校准一次?
非常感谢!
您好、ldx、
感谢您提供相关信息
此外,该4通道示波器将以 6.4GSPS、2通道- 12.8GSPS 和1 通道- 25.6GSPS 的采样率运行4通道-每个通道。
您好!
感谢您的快速回复。
1. 是的,此4通道示波器将以6.4GSPS、2通道- 12.8GSPS 和1通道- 25.6GSPS 的速率运行4通道-每个通道的采样。
2。 我正在等待您基于 TIDA-01022的新参考设计。
3 如果通道之间的增益不匹配和相位偏斜与频率相关、则需要使用一系列频率进行校准、获取一系列校准系数并使用不同的校准 不同输入频率下的系数。
对于任何频率的输入信号、尤其是带宽非常宽的输入信号、我认为应该使用滤波器来校准采样数据。 然后、我们需要考虑如何设计该滤波器。 滤波器的有用带宽可能小于 Fs/2。 为了实现8GHz 带宽、我们可能需要使用更高的采样率、例如20GSPS。
您能就上述这些想法提供一些建议吗?