This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:布局问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818013/dac3171-layout-question

器件型号:DAC3171

您好!

在我的当前设计中、我使用的是 DAC3171。  

当 TX 与 DAC 一起时、我会看到一些杂散  

当我检查我的布局时、我看到我所做的与 EVM 布局中显示的内容之间存在一些差异  

我想知道,这些杂散的原因是否可以是这样  

请参阅下面随附的布局。

阻焊层:

  

焊锡膏:

谢谢、

Alon Goren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    我们正在审查您的布局、并将很快与您联系。 您能告诉我们您如何配置和操作 DAC 吗?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    您能给我发送您所看到的杂散的频谱分析仪屏幕截图吗? 此外、请提供有关您设置的更多信息。 什么是采样频率什么是输出信号频率、您看到的杂散在哪里?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    我已经听过一段时间了,我没有听到你们的反馈。 我将关闭此帖子。

    此致、

    Neeraj