This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5636:方程式问题

Guru**** 2505955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825028/tlv5636-equation-question

器件型号:TLV5636

团队、

Genera 函数下的公式显示满量程电压为2*REF*COD/(2^n)。 它^代码的最大值为2 μ s (n-1)、n=12。  这会降至仅 REF、对吧?  图2显示了输出电压为~2V、具有1V 内部基准电压和代码=4095。  我缺少什么吗?  似乎我必须施加2V 外部基准才能获得2V 输出、但使用1V 内部基准、我可以获得2V 输出。  公式是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    这是 MAX 代码定义中的一个排印错误。  最大代码应为(2^n)-1、而不是2^(n-1)。  为清楚起见、这是一个12位器件:2^12 = 4096。  但是、如果您考虑它、4096需要13位以二进制表示(0b'100000000)。  可由12位表示的最大值为4095。  

    因此、当基准电压为1V 且输入代码为4095时、输出应为2×1V×4095/4096 = 1.9995V。

    这是否说明了问题? 我将对系统团队执行 Ping 操作、以更正此拼写错误。

    谢谢、

    Paul