This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:非线性数据采集

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822721/ads8866-nonlinear-data-acquisition

器件型号:ADS8866

您好!

我的 ADS8866的非线性有问题。 在图片中、您可以看到数据的弯曲(大约17000位)。 我使用精密函数发生器驱动 ADC、生成大约1kHz 的三角信号。 ADC 本身通过 SPI 连接以大约80kHz 的频率运行。

ADC 的原理图如下所示:

VCC 为3.3V、由实验室电源供电。 我测试了 AVDD 和 DVDD 的稳定性、但看起来是稳定的。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    您能否仔细检查输入频率或采样频率?  根据您的结果、每个输入周期大约有280个样本。  如果输入三角波为1kHz、则表明采样率接近280ksps、而 ADS8866不支持该速率。

    此外、您似乎一直将输入驱动至0V、略高于2.5V。  如果输入过驱、则可能导致基准电压振铃、这将影响测量精度。

    我建议将输入波形更改为较低的振幅;0.25V 最小值至2.25V 最大值、并将频率降低至100Hz。  这将有助于调试电路。

    此外、如何将信号发生器连接到 ADC 输入?  AINN 输入路径应连接到 GND (将连接器 J3的引脚2直接接地) 将信号发生器的接地端连接到电路板上的 GND、并将信号发生器输出连接到 J3的引脚1。

    如果您有示波器、则测量 AINP 引脚3处的电压将会有所帮助、以确认您具有干净的输入三角波。

    此致、
    Keith N.

    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    对我来说很遗憾。 ADC 输入前面的 OPA 导致了问题。 甚至在我将信号直接施加到 ADC 输入时也是如此。 但无论如何、非常感谢您的帮助!

    此致

    菲律宾