请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8568 您好!
我一直在浏览 ADS8568的数据表、我对如何将 ADS8568连接到微控制器有点困惑。 如果我正在正确读取它、中的器件是否配置使用 CONVST、FS 和 SCLK 引脚作为 ADS8568的输入来触发数据读取、并使用 SDO 引脚作为微控制器的输入来收集数据?
谢谢、
Spencer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的调查结果正确。
不过、该器件比该器件更复杂、此外、您提到的引脚还有一个忙引脚、CONVST_A/B/C/D 和其他也可由微控制器控制的引脚。
数据表 提供了引脚功能表、其中提供了每个引脚的说明以及一种类型(DI=数字输入、DO=数字输出、AI =模拟输入等)。我建议阅读此表以了解如何正确设置和连接器件上的所有引脚。
此外、 该器 件的 EVM 具有用户指南、其中提供了电路板原理图、这对于如何正确连接器件也很有帮助。
您希望如何使用该器件? 如果您有任何具体问题、请告诉我
此致
Cynthia