This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7884:此器件能否在连续模式下运行? (CS 保持低电平)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7884

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817923/ads7884-can-this-device-operate-in-continuous-mode-cs-held-low

器件型号:ADS7884

ADS7884/7885是否执行连续(连续)转换和输出连续数据字? 例如:如果 CS 保持低电平。

    我已经多次阅读数据表 部分、但我不确定。

我需要以3MHz 采样率采集大约64个样本(对于 CPU 16F1509处理速度太快)

 我正在考虑使用 SPI SRAM 器件来捕获 SPI 数据,以便能够读取 uController 和 Process。

    (我已经使用另一个器件测试了 SRAM 并成功捕获了连续的 SPI 位数据)

如果必须将 CS 设置为高->低以启动新的转换、我可以使用计时器和 CLC 来执行此操作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonio:

    使用 ADS7884时、/CS 输入不能持续保持低电平。  是样本之间/CS 的最短高电平时间(tw1)、同样、第8页图1下面的前几段介绍了如何使用/CS 输入。  您可以短周期转换、然后重新启动(重新采样)、但必须首先切换引脚。