This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836温度数据寄存器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815981/amc7836-amc7836-temperature-data-registers

器件型号:AMC7836

大家好、

我对 数据表中的温度数据寄存器感到困惑。

在第33页、温度数据寄存器为0x4A - 0x4B; 在第38页、 温度数据寄存器为0x78 - 0x79。 这使我感到困惑。 请解释一下。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这只是一个拼写错误、但会进行验证。 根据寄存器映射、0x78和0x79将属于保留地址块、而温度数据实际上位于0x4A 和0x4B 中、这些数据与有关 ADC 数据放置在地址0x20到0x4B 中的注释一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认第二条语句(0x78和0x79)是拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的确认。