This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:SPI 代码示例

Guru**** 2128870 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804887/dac5311-sample-spi-code

器件型号:DAC5311

您好、E2E、

美好的一天!

我是否可以知道我们是否有将 DAC5311连接到微控制器的代码(例如 MSP430、但任何 MCU 都可以)?

谢谢!

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨

    DAC5311在帧结构/时序和寄存器映射(只有一个寄存器)方面都是相对直接的接口、因此我们尚未决定为此器件生成任何示例代码。

    它是一个简单的16位帧、在关键边沿上有 SCLK 下降边沿并且接受时钟极性1或0。 因此、您可以使用 CPOL = 0和 CPHA = 1或 CPOL = 1和 CPHA = 0 SPI 配置。 考虑到这些信息、可以将 MSP430 SSI 外设配置为直接支持该接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。


    此致、

    Franz