This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:LMK04828和 LMX2582的不同稳压器、并查看时钟方案

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828, LMX2582, TIDA-01028, ADC12DJ3200EVM, LMK04828-EP, LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800715/adc12dj3200-different-regulators-for-lmk04828-and-lmx2582-and-review-for-clocking-scheme

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2582TIDA-01028LMK04828-EPLMK04832

尊敬的 TI:

我们在设计中使用了三个 ADC12DJ3200。

在 ADC12DJ3200的评估板中、LMK04828和 LMX2582使用单独的 LDO。

但在使用两个 ADC12DJ3200的 TI TIDA-01028中、LMK04828和 LMX2582均使用单个稳压器、但电源轨使用铁氧体磁珠隔开。

在我们的设计中,我们还使用  ADI 的 HMC987缓冲器来计时 ADC。  

以下是氯化合方案:

 e2e.ti.com/.../CLOCKING.pdf

我们的问题是:

1. 如果我们对 LMK04828、LMX2582和 HMC987使用单个稳压器、是否会有任何问题? TI 建议什么?

2. TI 对我们的时钟方案有何看法?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    我需要更多时间来查看 HMC987详细信息和要求。 明天我应该有一个答案。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    有人询问上述两个问题的最新情况吗?

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    对于 Q2:
    您的时钟架构似乎涉及通过 LMK04828 PLL1传递100MHz 基准以消除抖动、并使用 OSCOUT (也是100MHz?) 作为 LMX2582的参考时钟。 是这样吗? 在这种情况下、我还建议使用 LMX2582 RFoutB 作为 LMK04828反馈 CLKIN 的输入时钟、因此它将用于生成 SYSREF 时钟和 FPGA 时钟(未显示在您的图中)。 这是 ADC12DJ3200EVM 中使用的配置、可基于100MHz 参考 VCXO (Y1)为 ADC 时钟频率提供良好的灵活性。
    对于 Q1:
    为了从 LMK04828和 LMX2582 PLL 获得最佳抖动性能、我将为每个时钟器件使用单独的线性稳压器。
    如果您选择使用单个稳压器、则务必使用良好的串联滤波器组件和去耦电容器阵列来隔离噪声更大的器件、使其免受 LMK04828 LMX2582和 PLL1的影响。 与 ADC12DJ3200EVM 中使用的 TPS7A4700器件相比、您还需要具有更高输出电流能力的稳压器。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    感谢您的参与。

    对于 Q2:
    如果我们使用以下计时方案,我们是否仍需要为 LMK 时钟输入提供 LMX2582时钟输出?

    对于 ADC 的设备时钟:

    REFCLK_100Mhz -> LMK04828_FBCLKIN 引脚--> DCLKOUT1---- >LMX_OSCin 引脚--- >LMX_CHA_OUT--> HMC_CLKIN--- >HMC_OUT--> ADC_CLKIN

    用于 ADC 的 Sysref 和用于 FPGA 的时钟将由 LMK04828提供。

    请提供您对此的意见。

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lalit

    该架构需要使用 LMK04828的 PLL2来创建内部射频时钟、该时钟经过分频后可生成 DCLKoutx 和 SDCLKoutx 输出。 PLL2 VCO 只能在以下频率范围内创建时钟、

    VCO0 2370MHz 至2630MHz

    VCO1 2920MHz 至3080MHz

    这些频率可能会限制可生成的可用 FPGA DCLK 和系统 SYSREF 时钟频率、因此会限制可使用的 ADC 时钟频率。 使用 PLL2生成用于分配的射频时钟也可能导致进入 ADC 的 CLK 和 SYSREF 信号之间的偏差变化较大。 这种变化可能是由系统/IC 温度或电源电压变化引起的。

    我所描述的架构提供了更大的系统时钟频率灵活性和更低的偏斜变化。 此图显示了 ADC12DJ3200EVM 的基本架构和选项:

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00EVM-Clocking-A.pdf

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我已查看 LMK04828的数据表。
    根据数据表,反馈时钟引脚的最大输入时钟频率为3.1GHz,但 LMX2582将提供3.2GHz。
    那么、我们如何将 LMX2582的通道 B 输出连接到 LMK04828呢?

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    LMK04828-EP 和 LMK04832器件可接受高达3200MHz 的输入时钟。
    LMK04828-EP 与 LMK04828引脚和功能/寄存器兼容。 LMK04832与之类似、但引脚分配和功能/寄存器存在一些差异。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
    除了反馈引脚的最大输入时钟频率之外、LMK0482-EP 和 LMK04828之间还有其他差异吗?
    此外、3200MHz 是 LMK04828-EP 的最大输入频率。
    是否可以在 LMK04828-EP 的最大输入时钟频率下运行? 它不会影响 LMK04828-EP 性能吗?

    谢谢、
    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    LMK04828-EP 具有更宽的允许环境工作温度范围。 我认为还有许多其他规格也发生了变化。 最好针对该主题提出一个新的 E2E 问题、以确保负责这些器件的时钟和计时专家提供答案。
    LMK04828-EP 可在具有3200MHz 输入和较低频率输出的分配模式下正常工作。 在此应用中、LMK04828的输出是 FPGA 时钟以及 ADC 和 FPGA 的 SYSREF。 所有这些时钟对抖动的要求都不如 LMX2582和 HMC987缓冲器中的 ADC 时钟严格。
    此致、
    Jim B