This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:具有转换启动触发器和放大器的超高速 ADC;更短的采集时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813194/ads54j40-ultra-high-speed-adc-with-conversion-start-trigger-shorter-acquisition-time

器件型号:ADS54J40

大家好、

 我们设计分析仪器的客户正在寻找具有标题中所示功能的 ADC。

 /CNVST 引脚(低孔径延迟)
 /更短 的采集时间规格
 /流水线延迟不是问题

这些功能和规格通常由 SAR ADC 提供、但速度太慢。 理想情况下、它们需要 GSPS。

现在、他们使用的是 LTC2387-18 (15Msps)。
下一个模型、他们正在考虑高达 GSPS 的采样率。
但它们希望像 SAR 一样使用。

TI 是否有好的建议?

谢谢你。
Hiroshi




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我找不到任何将以该速率进行采样的 SAR ADC。 随附文档中显示了我们为1GHz 采样提供的器件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1GHz-ADC_2700_s.pptx