This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:ADS54J66EVM ADC

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811911/tsw14j56evm-ads54j66evm-adc

器件型号:TSW14J56EVM

你(们)好

我将 ADS54J66EVM 用于 ADC、 将 TSW14J56EVM 用于数据采集。 我按照 http://www.ti.com/lit/ug/slau641d/slau641d.pdf  快速入门指南设置我的系统。 结果与用户指南中报告的结果相同。

我的问题是、当我将输入正弦信号从170MHz 更改为70MHz 并保持所有其他一切不变时。 当我查看时域捕获时、我发现窗口中有更多的信号周期、并且采样步骤太大、无法为我提供良好的正弦信号。  

有人能帮我解释为什么当我降低输入信号频率时、输出时间 Domine 捕获的信号看起来像频率增加、采样频率不足? (相反、当我增加频率时、我会看到这种现象)

谢谢

MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD、

    当使用模式0时、输出为 Fs/4 - Fin. 当您降低输入频率时、输出频率将越高。 有关 此模式的更多信息、请参阅数据表。 在170MHz 输入时、复数输出将为(491.52MHz/4)- 170MHz =-47.12MHz。 如果在显示模式设置为复数 FFT 的情况下执行 FFT 捕获、则会看到-47.12MHz 的音调。 如果您的输入为70MHz、则此提示音将为52.88MHz。

     此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复、我明白您的意思。 可以问几个后续问题吗?

    1.我看到了52.88 MHz 的音调,正如你所预测的。 但是、我为什么观察欠采样?LMK04828为 ADC 提供了491.52MHz 时钟、模式0意味着抽取2、因此 ADC 输出频率为 245.76M。 这还不够吗?

    根据我的理解、模式8似乎最适合我: 无抽取、无混合、直接500MSPS 数据输出。 但是、我找不到 ADS5xJ6x 配置文件的模式8。 有什么问题吗?

    我需要使用这些 EVM 的原因是我想测试从集成电路生成的一些信号。 我的集成电路对其输入信号进行采样保持(S/H)并以不同的方式对其进行处理、并将另一个采样保持信号(采样率为208.33MHz)输出到 ADC54J66 EVM 的输入引脚。 我希望 EVM 捕获 IC 输出 S/H 信号的每个振幅。 您能否告诉我如何设置 EVM 以实现此类功能?

    再次感谢您!

    MD