This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125:ADs4125 LVDS CLK 100 Ω 终端电阻器

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811488/ads4125-ads4125-lvds-clk-100-ohm-termination-resister

器件型号:ADS4125

e2e.ti.com/.../lvds-clk-100-ressiter.docx

您好!

我想将 LVDS 时钟振荡器连接到 ADS4125 CLK 输入

是否需要在交流耦合电容器之后连接100欧姆端接电阻器?

在数据表中、有2张图片、一张带有电阻器、另一张没有电阻器-请参阅文字文件附件

此致

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我们建议在电容器之后添加100欧姆电阻、并将其尽可能靠近 CLK 输入引脚放置。

    此致、

    Jim