This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:将 Beagle Bone Black 连接到 SPI 总线

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808955/ads54j42-using-beagle-bone-black-to-spi-bus

器件型号:ADS54J42
您好!
我正在处理 ADS 54J42。 我需要进行单通道(A0和 B0) A 到 D 转换。 我将使用 Beagle Bone Black SPI 总线保留 ADS 54J42的设置。 您能否为设置 AD 转换提供寄存器地址和位配置?   
我将带 Beagle Bone Black 的 Matlab 用于 SPI 配置  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thisara、

    随附信息。 在此模式下、仅数据通道输出 DA1有效。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../LMFS-1241-SPI-writes.docx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我需要同时使用 A/D 通道(DA0和 DB0)。 物理连接的通道为 DB0P 和 DA0P。 您能帮我配置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您要定位的 LMFS 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMFS =4222

    您能不能告诉我所需的 SYSREF 频率 CLKINP 频率。 ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要采样频率在数据表的范围内、e2e.ti.com/.../4861.JESD204B-Overview-July_5F00_2018.pptxe2e.ti.com/.../ADS54J40_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_4222.cfgYou 就可以使用您想要的任何采样频率。 如果您选择最大值、并且没有抽取、SYSREF 是采样率除以 K 值。 随附的是 ADC GUI 在4222模式下使用的配置文件。 您可以从此处获取寄存器设置。 我还随函附上了 JESD204B 概述文档、该文档可能也对您有所帮助。 我们的支持带宽有限、因此我可能无法回答您的每个问题。 如需更多信息和 ADS54J42EVM 用户指南、请访问 TI 网站上的 JESD204B 文件夹。

    此致、

    Jim

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我将使用 LMFS 2221。 您能告诉我包括 JES204B 通道选择在内的注册表配置吗?

    物理连接到 DB0P (引脚66)和 DA0P (引脚61)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 e2e.ti.com/.../ADS54J40_5F00_4x_5F00_dec_5F00_3Fs_5F00_16_5F00_2221.cfgFile。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    如何将输出信道记录器 DA1更改为 DA0,将 DB1更改为 DB0 。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个选项。