This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:菊花链模式、带有繁忙指示器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/833274/ads8861-daisy-chain-mode-with-a-busy-indicator

器件型号:ADS8861

您好、E2E、

你好。

 在为 ADS8861实现菊花链模式以及繁忙指示器时、有一些问题:

请参阅图63中的接口时序图、何时在下降沿中断?

2.数字主机/微控制器如何知道 ADS8861已完成转换?

3. 何时可以安全地启动 SPI 事务以读取 ADC 结果?

提前感谢您的帮助。


请注意、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    主机 MCU 在连接到主机 SDI/IRQ 引脚的 DOUT 引脚上查找由低电平到高电平的转换。   

    2. 当 CONVST 从低电平转换为高电平时、这将启动转换过程、强制 DOUT 为低电平直到转换结束、此时 DOUT 将被强制为高电平。  根据图62、SCLK 的第一个下降沿清除 SDO 引脚上的"忙"状态并将 ADC N 的 MSB 移入 SDO 引脚。

    为了保证链中的所有 ADC 都已完成转换、您应该在 ADC N 从低电平转换为高电平后等待210nS、然后再进入 SCLK 的第一个下降沿。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用