This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:ADS8528 HVDD、HVSS 电压范围

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831756/ads8528-ads8528-hvdd-hvss-voltage-range

器件型号:ADS8528

 

大家好、

 

我写这篇文章是为了询问 ADS8528的 HVDD/HVSS 电压范围。

 

我们正在尝试在客户系统中将 MAX1312替换为 ADS8528。

它们的系统中 HVDD 和 HVSS 只能使用+/-12V 电压、但输入电压范围为+/-10V。 因此、客户对模拟输入的电压范围有一些疑问。 请回答以下问题吗?  

  •  当使用具有+/-10V 的模拟输入电压时、是否可以将+/-12V 用于 HVDD 和 HVSS? 还是可以使用 HVDD 和 HVSS 小于12V?
  • 基于 HVDD 和 HVSS、模拟输入可以有多大的裕度?
  • 查看数据表、可以看到模拟输入电压似乎与 VREF 有关。 它们是否应该仅考虑模拟输入电压范围的 VREF?

 

谢谢。

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以得到你的答案吗?

    此致、

    萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    将 ADS8528与+/-10V IN 和+/-12V HVVSS/HVDD 搭配使用时不会出现问题。  模拟输入范围为+/-2Vref 或+/-4Vref -由于内部 Vref 为2.5V、因此它们可以使用+/-4Vref 选项并使用 ADS8528的完整+/-10V 输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    关于 HVDD/HVSS 与模拟输入之间的关系、我还有一个问题。

    正如我提到过的、我正在尝试用 ADS8528替代 MAX1312。 即使输入电压范围为+/-10V、MAX1312也不需要 HVDD/HVSS。

    由于电流系统中没有12V 和15V 等高压轨、 因此可能需要添加器件来实现 HVDD/HVSS。  

    因此、客户不想为 HVDD/HVSS 添加新器件、但希望将此电压降低至所用运算放大器的电源电压、即11.5V。

    因此 、我的客户 想知道、根据模拟输入电压、需要多大的 HVDD/HVSS 裕度来利用现有的电源轨。

    • 您能否告诉我、根据模拟输入电压、HVDD/HVSS 需要多少裕量?
    •  是否可以使用+/-10V 输入电压来接受+/-10V HVDD/HVSS?  
    • 或者、HVDD/HVSS 应该比模拟输入电压更高作为特定电压? 如果是、HVDD/HVSS 与允许的模拟输入电压之间的最小电压差是多少。

    此致、

    萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    我想不出您无法使用放大器当前具有的11.5V 电源轨的任何原因。  ADS8528没有内部缓冲器、因此不应存在任何净空要求。