请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV5614 主题中讨论的其他器件: DAC60004、 DAC60504
您好、TI 专家、
我的客户在中继器项目中使用 TLV5614、现在他们想知道 TLV5614的 θjA (℃μ V/W)和 θjc μ W (℃μ V/W)参数来计算 TLV5614短路时的功率耗散、您能帮助检查是否可以提供这些数据吗?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jerry、
我将在星期一检查我们是否对此有一些信息。 有时、由于设计数据库不易获得、因此很难获得较旧产品的编号。
这是一个现有项目吗? 我是因为我们有一些较新的器件、这些器件极具竞争力、可能非常适合。 您应该看看 DAC60004和 DAC60504。
谢谢、
Paul
您好、Jerry、
该信息不适用于 TLV5614。 我们将无法提供它。 如果您想直接联系我讨论此套接字的潜在数量、请通过 frost@ti.com 联系我。 否则、请考虑使用我们较新的器件之一、例如 DAC60004或 DAC60504。
谢谢、
Paul