This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:缺少输入电容器的影响?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842124/afe58jd18-effect-of-lack-of-input-cap

器件型号:AFE58JD18

在数据表的第9.3.1.2节中、建议使用1uF 电容从有源端接引脚(ACTx)连接到 INP 电容器...

如果不使用有源终端、没有该电容器或使用低电容值电容器会产生什么影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    ACT 引脚上有一个钳位电路。 如果他们不打算使用钳位电路、大信号将对 LNA 产生很大影响。

    这将导致器件出现一些意外行为。  

    如果信号始终小于 LNA 的输入范围,则可以断开 ACT 电容器。