This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:对于500kSPS ADC、LPF 为15kHz

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8664, ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841589/ads8664-lpf-at-15khz-for-500ksps-adc

器件型号:ADS8664
主题中讨论的其他器件: ADS8668

ADS8664数据表指出、其模数转换器能够以500kSPS 的吞吐量运行。 这表明该器件应适用于高频数据采集、

 同时 、在第8.3.5节中、被写入的组件在 15kHz 固定频率下针对每个模拟输入二阶抗混叠低通滤波器(LPF)。  

您能否澄清为什么该器件的 LPF 频率比最大直通输出低得多。 那么、ADS8664应该只用于模拟信号不超过15kHz 的应用吗?

为每个 ADC 通道配置8倍过采样的组件是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    高于15kHz 的输入信号将由内部 LPF 滤波器衰减、并会失真。 使用 LPF 滤波器是滤除模拟前端(AFE)噪声以实现最佳性能的好方法。 该 ADC ADS8664本身不具有过采样功能、您可以在软件中进行过采样、 但是 ADS8664是非同步采样 ADC、每通道的采样率为62.5ksps、过采样后的实际数据速率将会降低。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉,我的问题不是很清楚。

    我的问题更多地涉及数据表中使用的措辞、因为我认为这有点误导。

    数据表的标题为:"ADS866x 12位、500kSPS、4通道和8通道"

    在"特性"中添加有关将信号频率限制为15kHz 的抗混叠 LPF 的信息将非常有用。

    很明显、存在多路复用 器、因此整体直通会通过通道进行拆分、因此对于具有4个通道125ksps 的 ADS8664、应该可以实现。

    在数据表中、还根据所选扫描顺序、写入"如果仅选择两个通道、则每通道的吞吐量等于250ksps"。

    那么、我的问题是为什么将 LPF 设置为比每通道可实现的最大可能采样频率低得多的频率、我希望抗混叠 LPF 的截止频率大约为采样频率的50%、因为在电流配置中、LPF 是限制 ADS866x 性能的元件。  是否因为 PGA 性能和输入噪声而需要它?  

    在"特性"中的第一页上获取有关 LPF 截止频率的信息以了解 ADS866x 限制将非常有用。

    谢谢、此致、

    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    首先、我想更正我之前的评论、 ADS8668的每通道采样率为62.5ksps、 ADS8664的每通道采样率为125ksps。 其次、我想修改我的第二条评论、使其变得完美、使用低带宽 LPF 滤波器是滤除模拟前端(AFE)噪声的好方法、为了实现最佳性能、主要噪声来自输入端的高输入阻抗(1Mohm)。 我希望这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔