This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P42:是否有能够实现160MSPS 或更高速度的引脚兼容器件?

Guru**** 1993015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P48
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827295/ads62p42-is-there-a-pin-compatible-part-that-can-do-160msps-or-higher

器件型号:ADS62P42
主题中讨论的其他器件:ADS62P48

标题说明了一切。  有 ADS62P48、但由于引脚 64、56、22、它不能直接与引脚兼容。  

内部抽取是一个额外的好处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我不认为有引脚对引脚兼容的器件可满足您的要求。

    此致、

    Dan