This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:用于数据传输的位数

Guru**** 1538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826781/ads1298recgfe-pdk-number-of-bits-for-data-transfer

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

对于我的一个项目、我购买了 ADS1298的评估板。 我使用 MMB0以及我自己的控制器运行它(移除 MMB0板并连接到 SPI 接头引脚)。 但是、当我比较从 MMB0和我自己的控制器接收到的数据时、我无法匹配结果。 因此、我将 MMB0板连接到评估板、并在寄存器设置正确的情况下开始在连续模式下进行读取。 此外、我在电路板的 SPI 引脚上连接了一个逻辑分析仪、以查看通信是如何发生的。 令我惊讶的是、为了从 ADS1298收集数据、MMB0为每个通道仅发送16位、而不是数据表和用户手册中指定的24位。 我还附上了逻辑分析仪的照片。 出于参考目的、l 我还附加了器件寄存器值。  

因此、我唯一的问题是 ADS1298是可以在16位模式下传输、还是我做了一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divanshu、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    您能否说明示波器分析器图片中连接到哪个通道的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    以下是我的分析仪的通道详细信息-  

    ADS1298                     逻辑分析仪

    DRDY                         通道0

    DOUT                         通道1

    DIN                           通道2

    SCLK                         通道3

    CS                           通道4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DodZi、

    感谢您提供这些信息。 只是希望确保其他所有内容都正确无误。  

    尝试提高逻辑分析仪的采样率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP 和 ADS1298的通信速度是多少? 12MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、我必须查看。 我建议提高逻辑分析仪的采样速度、因为似乎错过了样本。 受监控信号在固定间隔内的占空比存在变化。  

    您是否能够提高逻辑分析仪的采样率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的逻辑分析仪的采样率仅高达24MHz。 如果通信以12MHz 或更高的速度进行、则我同意缺少样本。

    但是、我捕获的数据始终区分9个时钟序列(状态+ 8个 challel 数据)的信息可以在我发布的第二幅图像中看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于逻辑分析仪将从采样到采样的不同位置开始相对于测量信号进行采样、因此数据始终是不同的、这是有道理的。  

    频率为16MHz。