器件型号:ADS8678EVM-PDK
你(们)好
我们从该网站购买 ADS8678EVM-PDK 评估模块。 ,遵循"ADS8678EVM-PDK 评估模块用户指南",将所有跳线设置为表13中所述的默认配置,但 我们保持 J17开路以使用板载开关稳压器生成 HVDD 和 HVSS,如表10所示。
100kHz 正弦波是我们在实际应用中需要采样的波形。 理论上、该电路板 具有500kSPS 的采样率、可满足需求。 但是 、根据实验中的测试结果 、我们不知道 我们的操作是否错误、或者我们是否购买了坏板。
当我们开始测试时、我们将 ADS8678EVM 和简易采集卡粘在一起、使用 USB 线将简单采集卡连接到 PC,使用 直流电源为 J32上的 ADS8678EVM 提供5V 电压、使用单源(Tektronix AFEG3022C)生成波形、并将 正电极连接到 AIN0+、 将感应电极连接到 AIN0-,同时将示波器连接到信号的输入端。 我们在测试过程中遇到问题。
案例1:信号源:20kHz -正弦波、Vp-p=9V、问题:GUI 上显示的振幅明显小于实际信号
CASE2: 信号源:100kHz -正弦波、Vp-p=8.5V、问题:GUI 上显示的振幅明显小于实际信号、似乎受到限制
共源共栅3:信号源:10kHz -方波、Vp-p=10V、问题:波形严重失真。 它看起来不像方波、而是像正弦波。