This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:TSW40RF82EVM 原理图

Guru**** 1689980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840482/tsw40rf82evm-schematic-of-tsw40rf82evm

器件型号:TSW40RF82EVM
主题中讨论的其他器件:ADC-WB-BB

您能提供的原理图吗  

TSW40RF82EVM  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Channamallesh、

    原理图随附。 供参考、电路板设计文件通常可在 TI 网站的产品文件夹下找到。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW40RF82EVM_2D00_SCH_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。 TI 网站上未提供此电路板的设计文件。  

    我有几个问题。 我看到、平衡-非平衡变压器启动频率 TC1-1-43X-2+为650MHz。 我想将该器件用于100MHz 至1200MHz 的频率。 我可以使用连接器 J43和 J44连接到平衡-非平衡变压器。 您对平衡-非平衡变压器是否有任何建议、该平衡-非平衡变压器在 ADC 中将非常适用?  

    此外、用户手册的第5.3.1节指出串行器/解串器速率不能大于5Gbps。 这背后的原因是什么? 这是 FPGA 的局限性吗? 我使用的是 KCU105。 它是否能够以较高的串行器/解串器速率与 KCU105配合工作?

    请告诉我。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Channamallesh、

    是的、您可以使用这些 SMA 来引入模拟输入。 您必须移动两个电阻器才能实现这一点。 您可以使用 TI 制造的名为"ADC-WB-BB"的变压器板、该变压器具有4.5MHz 至3GHz 的带宽。 您可以在 TI 网站上找到该工具。

    用户指南中提到的 ini 文件指向名为"TSW14J56REVD_firmware.RBF"的固件文件、该文件仅支持收发器模式下的最大串行器/解串器速率< 5Gbps、因为固件对 RX 和 TX 使用外部 DDR 存储器(较高 SERDES 速率时会出现 DDR 吞吐量问题)。

     

    但我们已经使用 TSW14J56REVD_BRAM_ADC_DDR_128K_Xcvr_firmware.RBF 对收发器运行进行了测试、直到10Gbps、因为捕获和生成使用单独的存储器、ADC 捕获支持 Bram 存储器、DAC 生成支持外部 DDR 存储器。 如果您修改 ini 文件以使用此其他固件、则可以以更高的 SerDes 通道速率运行电路板。

     

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../ADC_2D00_WB_2D00_BB.pdf