This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:使用正交调制时的 M 参数

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840180/dac38j82-m-parameter-while-using-quadrature-modulation

器件型号:DAC38J82

M 是 JESD204B 标准中每个器件的转换器数量。 我将复频混频器用作数字正交调制器、通过仅使用其 Iout 输出(并忽略 Qout)实现实际输出。 实际上、我仅使用一个转换器。 在我的案例中、这是否意味着 m = 1? 或者仍然 m = 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    "M"值对应于 JESD 数据、而不是实际使用的 DAC 数量。 在您的情况下、M 将为2、其中一个转换器分配为进入器件的 I 数据、另一个转换器分配 Q 数据。 处理数据后、它  将仅路由到一 个 DAC (IOUT 路径)、您将睡眠另一个 DAC。

    此致、

    Jim