This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12130:ADC12138CIWM/NOPB EOL -铅涂层信息和推荐的替代 ADC

Guru**** 2504465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837073/adc12130-adc12138ciwm-nopb-eol---lead-finish-info-and-recommended-alternative-adc

器件型号:ADC12130

我们是否有关于现已停产 的 ADC12138CIWM (非 NOPB)的任何信息、特别是-我认为它不符合 RoHS 标准。 我们是否为客户提供了有关铅涂层的任何信息?   

此外、您会建议重新设计哪种器件、这种器件只需进行最小的设计更改?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    有关非 NOPB ADC12130铅涂层的详细信息尚不可用、我将与 CQE 核实是否有任何详细信息。  对于替换器件、这也是一个很难解决的问题。  我不知道我们产品系列中具有相同自校准功能的任何其他器件。  您是否在寻找封装尺寸/通道数或软件兼容性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom。  

    很明显、他们的设计使用 了 ADC12138CIWM。 不确定它是否对铅涂层数据有很大影响。  

    我正在等待有关重新设计范围和所需兼容性的详细信息。 如果您可以提出几个备选方案、很好。 如果需要更多信息-我询问客户。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    是的、如果有更多细节可能会更好、请随时给我发一条笔记。  我没有看到任何具有相似功能、封装/引脚数等的东西  不过、八个通道器件的贪婪。