This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS807:断电期间的 ADS807E 输入电压额定值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847642/ads807-ads807e-input-voltage-rating-during-power-off

器件型号:ADS807

大家好、

对于应用电路(图4)、在断电期间、在 ADS807E 的 IN 引脚上看到一些过压(高于 Vs)。

您是否见过此类行为?
如果是、是否正常(不关心其使用寿命)?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    您是否知道输入电压相对于 Vs 高多少? 输入引脚的绝对最大值为 Vs +0.3V。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan San、您好!

    很抱歉、回复延迟。

    请给我发送一封电子邮件吗?
    我可以在本地共享波形。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    我认为我们就此问题得出了结论,因此我将结束这一主题。 如果需要进一步帮助、请打开新帖子。

    此致、

    Dan