This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:温度传感器数据

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846081/dac38j82-temperature-sensor-data

器件型号:DAC38J82

大家好!
我尝试从 CONFIG7寄存器读取 DAC38J82的结温。 我使用~100kHz SCLK。 当芯片仅通电(缺少 DACCLK)且 CONFIG26寄存 器的值为0x01BF 时、我会得到高温值(96摄氏度(寄存器的0x6000值))。 读取 CONFIG7寄存器时、我有下一个 SPI 时序图:

我用手指触摸芯片、它有点热。 我出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们将仔细研究您的问题、并将向您回复。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    确保将 CONFIG26位6设置为"0"以启用温度传感器。 在我们的设置中、我在器件以时钟运行时读回"2D"值。 这是一个二进制的比较数、在将其转换为十进制后对应于45摄氏度。  我不知道您为什么会获得如此高的价值。  您能否验证您是否能够读取和写入其他寄存器而不会出现任何问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、感谢您的回复!
    我忘记切换 RESETB 引脚来复位 SIF 寄存器。 温度值变为正常之后。