This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:连接 ADS8686SEVM-PDK 和数字继电器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK, TMDSDOCK28379D, ADS8686S, ADS8588SEVM-PDK, LAUNCHXL-F28379D, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864809/ads8686sevm-pdk-interfacing-ads8686sevm-pdk-and-numerical-relay

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28379DADS8686SADS8588SEVM-PDKLAUNCHXL-F28379DADS8588S

你(们)好

我想知道我是否可以将 ADS8686SEVM-PDK 评估模块的7通道与 F28379D Delfino 实验板套件(TMDSDOCK28379D)相连

如果可以 将 LCD 连接到同一电路板(F28379D Delfino 实验板套件 TMDSDOCK28379D)。 如果可能、哪种 LCD 是可以的? 。

我的应用是构建数字继电器,该继电器可以同时接受至少7个模拟输入板必须连接到 LCD 以进行人机界面,该板还必须能够连接到以太网以从云中获取信息。 电路板还必须具有到断路器的输出信号,以防出现故障...因此,对于这些要求,我需要多板连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    ADS8686SEVM-PDK 包含 ADS8686SEVM 和 PHI 控制器卡、EVM 板可  通过并行或串行接口连接到 F28379D Delfino MCU。 对于 LCD 显示屏、您必须在 C2000微控制器论坛上咨询专门的支持团队

    如果您需要7个同步输入通道、 ADS8588S 是适合您的 ADC、 ADS8588SEVM 也是您的理想选择。 ADS8686S 具有16个输入通道、但它只能支持双路同步采样通道。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是否意味着 ADS8686SEVM-PDK 一次只能同时执行2通道? 如果  可以 、ADS8588SEVM 是否可以连接 到 F28379D Delfino MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    ADS8686S 就是这样。 ADS8588SEVM 可连接到 Delfino MCU、前提是它们支持通常具有的标准并行或串行(SPI)接口。 您必须查看 Delfino MCU 的数据表和用户指南。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,您会遇到这样的问题,但我如何准确地将 ADS8588SEVM-PDK 连接到 LAUNCHXL-F28379D?我应该购买哪些额外组件?如何进行连接?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    串行接口可能很简单、便于您连接电路板、ADS8588S 需要/CS、SCLK、DOUTA/DOUTB、CONVSTA 和 CONVSTB、串行通信的忙信号、还需要电源和 ADS8588SEVM 的接地连接。 您应该检查 LAUNCHXL-F28379D 上的资源和连接器、以查看这些信号的位置。

    此致、

    戴尔