请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BP-DAC11001EVM 我尝试测量 BP-DAC11001EVM 的干扰。 我将软件设置为 LDAC、并使用单独的微控制器驱动 LDAC。 这样、我就可以提示我要在软件中写入的代码、然后触发 LDAC 并同时测量干扰。
这是我在从0x7FFFF 转至0x80000时测量的值:
幅度远小于数据表规格(5mV)、这很好、但需要很长时间才能达到最终值。 比稳定时间规格1us 长得多。 我有什么问题吗?