This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:LDAC 不切换

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860038/bp-dac11001evm-ldac-does-not-toggle

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YDAC11001A

我正在尝试使用 BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y 查看 DAC11001A 的毛刺脉冲能量。 我尝试在 LDAC 上触发、以查看输出电压中的干扰。 我将评估软件设置为使用 LDAC、而不是同步。 我删除了 J4。 使用 J6测量 LDAC。 当我在软件中更改 DAC 输出值时、LDAC 不会产生低脉冲、DAC 输出电压也不会改变。 如果我读取寄存器、我可以看到 LDACMODE 被设置为1。

如果我更换 J4 (因此 LDAC 连接到低电平)、即使 LDACMODE 仍然为1、在软件中更改时 DAC 输出电压也会发生变化。

是否可以将 LDAC 用于此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的查询。 LDAC 是一个输入引脚。 它不会根据软件进行切换。 LDAC 输入可用于更新 DAC 输出。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC