This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:软件无法与评估板通信

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859232/bp-dac11001evm-software-cannot-talk-to-eval-board

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

我尝试使用 BP-DAC11001EVM 软件来控制电路板。 它连接到 MSP-EXP432E401Y、如用户指南中所示。 我能够按照设置指南中的说明加载固件。 我还可以让软件连接到插入 USB 电缆时出现的2个串行端口中的一个(软件不会连接到另一个端口)。 它似乎以9600 bpm 的速度连接。  

我使用+15V 为 VCC 供电、使用-15V 为 VSS 供电、使用5V 为基准电源/GND 供电。 我没有连接到 VIO 或 VDD;我相信这些都是由 MSP430板供电的。 跳线保留在其默认位置。 在固件编程期间、我移除了 MSP430板上的 JP6、并按照说明将其放置在 JP1的中间列。 我已将其保留在适当位置(否则、我无法连接到任一串行端口)。

当我转至软件的"DAC 快速入门"部分并选择任一下拉选项、或者尝试更改 DAC 输出时、这些字段只需重置为其原始值(在大多数情况下为空)。 我猜是软件连接到串行端口、但实际上并未从器件接收消息。

该怎么做? 我正在使用 Windows 10;此软件是否适用于 Win 10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的联系。 我们目前遇到了运行时引擎的一些更新问题。 因此、我们在运行时更新完成之前临时提供了一个补丁。 您可以转到 EVM 软件下载目录。 解压缩后、转至 BP-DAC11001EVM_1.0.0_installer_win\BP-DAC11001EVM\app\patch 并 按照自述文件修复运行时软件。

    我希望这能解决您的问题。 如果您仍面临任何问题、请告诉我。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Uttam。 我按照您的说明操作、现在电路板看起来已连接:当我更改"DAC 快速启动"中的设置时、这些设置会被保留、不会重置为之前的值。 但是、当我更改 DAC 输出字段中的值时、我在 J3处测量的电压不会改变。 我的设置如我的第一条消息中所述。 我尝试了0至 1048575 (2^20 - 1)的值、但 I measure 的输出电压保持在-4.5mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 即使您已将跳线设置为从评估板为 DVDD 供电、您仍必须为 VDD 供电、以便 AVDD1和 AVDD2获得供电。 该板的文档实际上可以使用一些改进。 此外、还可以改进电路板本身:没有标签告诉您跳线的位置、也没有任何 SMA 插孔标记。