主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y
我尝试使用 BP-DAC11001EVM 软件来控制电路板。 它连接到 MSP-EXP432E401Y、如用户指南中所示。 我能够按照设置指南中的说明加载固件。 我还可以让软件连接到插入 USB 电缆时出现的2个串行端口中的一个(软件不会连接到另一个端口)。 它似乎以9600 bpm 的速度连接。
我使用+15V 为 VCC 供电、使用-15V 为 VSS 供电、使用5V 为基准电源/GND 供电。 我没有连接到 VIO 或 VDD;我相信这些都是由 MSP430板供电的。 跳线保留在其默认位置。 在固件编程期间、我移除了 MSP430板上的 JP6、并按照说明将其放置在 JP1的中间列。 我已将其保留在适当位置(否则、我无法连接到任一串行端口)。
当我转至软件的"DAC 快速入门"部分并选择任一下拉选项、或者尝试更改 DAC 输出时、这些字段只需重置为其原始值(在大多数情况下为空)。 我猜是软件连接到串行端口、但实际上并未从器件接收消息。
该怎么做? 我正在使用 Windows 10;此软件是否适用于 Win 10?