This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:REFGND 与 GND 不同?

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, DAC8734, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857711/dac8734-refgnd-different-from-gnd

器件型号:DAC8734
主题中讨论的其他器件:ADS1278DAC81408

您好!

我想使用 AVDD/AVSS =+/- 15V、AGND = SGND = 0V

REFGND = 0.25V、REF = 5.25V 增益、共4个配置

这在最大额定值范围内、因为 REFGND 可能与其他接地端相差0.3V。但我的问题是它是否按预期工作、即:CAD 中间代码应输出为0V、摆幅甚至应约为0V。 此方案是否有其他问题?

此致、Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    我们不建议您使用比 AGND 和 SGND 更高的 REFGND 电势。  REF 和 REFGND 不应视为差分输入、而是 REFGND 仅表示该引脚具有接地返回电流、并且也应路由到基准。  我们明确建议将 SGND 引脚直接连接到相应 DAC 的 REFGND 引脚。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul、

    不过,在结束这个过程之前,有一个问题:您是否有与 DAC8734相当的 DAC 器件,它们是否有这样一个差分 REF? 在 ADC 上有时会观察到此类功能、例如 ADS1278。

    此致、Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    您是否担心接地偏移电压? 或者、您是否还希望在输出上具有偏移?

    DAC81408具有一些 REF 接地偏移能力。  请查看 PDS 中的第10.1节。