This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:Delta Sigma Eval 软件0.7.8.13、分析引擎、EVM 参数时钟允许进入1-8MHz。 对于40KHz 采样率、应设置什么?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854853/ads125h02evm-delta-sigma-eval-software-0-7-8-13-analysis-engine-evm-parameter-clock-allows-entry-of-1-8mhz-what-should-setting-be-for-40khz-sample-rate

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件:ADS125H02

我认为 对于 ADS125H02、EVM 时钟参数范围应为2.5Hz 至40KHz、但我可能不理解该参数的用途。

还需要注意的是、Delta Sigma Eval Software 0.7.8.13的自动驱动程序安装在我的 Win10计算机上不起作用。  需要手动安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Dhas59、

    分析引擎中的"时钟(Hz)"参数当前不会影响分析结果中的任何内容。 在使用与标称7.3728MHz 或10.24MHz (仅40kSPS)内部振荡器不同的外部时钟源的情况下、可以告诉 GUI 如何调整数据速率。

    其目的是在执行 FFT 计算时确定采样频率、但 GUI 当前不进行此分析。

    感谢您告知我们自动驱动程序安装问题!

    如果您愿意与  我共享位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\DSEvalSW-installLog.log 的安装日志文件、我非常感谢您提供其他信息来尝试解决该问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装附加的日志文件。  我快速看了一下。  我确实认为硬件在安装驱动程序期间已连接、但我真的不记得。  我很确定我在安装 TI 驱动程序之前已经连接了硬件、因此在安装 TI 驱动程序之前、另一个驱动程序与硬件相关联。  希望不要把它拧紧。

    挑选几件物品(我觉得这款工具非常方便评估、但我总是贪婪、期待更多):

    如果我在主窗口中访问寄存器、那么在分析窗口中禁用 CRC 会被覆盖。  两个 CRC 地点相互争斗。

    2.如果在数据文件保存中记录 PGA 设置,那会更好。

    3.如果将数据文件保存选项保存到选项文件中,这样它们就不需要在每次启动时进行设置,那会很好。

    感谢您提供的便捷工具。

    Dan

    e2e.ti.com/.../DSEvalSW_2D00_installLog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提供日志文件和额外的 UI 反馈! 我们绝对希望改进我们的 EVM 软件、我将看到在下一个修订版本中会考虑您的输入。

    从日志文件中、我猜问题是驱动程序安装程序文件被解压到启用了 Windows UAC 的文件夹(例如"Program Files (x86)\")。 如果将驱动程序安装程序解压到没有 UAC 限制的临时文件夹,则它将自动安装。 再次感谢您的关注!