This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261-Q1:ADS1261-Q1可用于 ADS1261EVM

Guru**** 1796780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261-Q1, ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854777/ads1261-q1-ads1261-q1-can-be-used-in-ads1261evm

器件型号:ADS1261-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS1261EVMADS1261

你(们)好

我只想确认 ADS1261-Q1是否可用于 ADS1261EVM。

客户希望评估 ADS1261-Q1、但没有适用于 ADS1261-Q1的 EVM。 那么 、ADS1261-Q1是否可以放置在 ADS1261evm 上?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    是的、ADS1261-Q1应该在 ADS1261EVM 上工作...

    ADS1261-Q1的 IC 封装略有不同(RHM 与 RHB)、但封装尺寸和引脚间距相同、因此在机械方面、它应安装在 ADS1261EVM 上。

    同时、EVM 软件需要在 DEV_ID 寄存器字段中看到8h;但是、该值在 ADS1261和 ADS1261-Q1之间是相同的、因此不会出现任何软件问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    北井高桥