This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:70MHz 以上的 ADS52J90频率响应

Guru**** 2506125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779610/ads52j90-ads52j90-frequency-response-above-70mhz

器件型号:ADS52J90

您是否有有关 freq 的任何更新信息(可能是图)。 高于70MHz 的响应、如 本帖子中所述

如果没有、那么您是否知道此帖子中提到的可重复数据有多大? 我知道、您无法保证 70MHz 以上的所有 ADS52J90性能、但请务必了解一般情况。

感谢您的帮助、

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    你过得怎么样?

    感谢您使用 ADS52J90器件。

    是的、我们将解答您有关 ADS52J90 70MHz 以上性能的问题。

    我 将在2-3天内回复。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈

    我将等待您的回复。

    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    如果该 ADC 的特性未在70MHz 以上、或者更多数据不可用、则至少可以理解70MHz 以上的滚降

    谢谢、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    如果该 ADC 的特性未在70MHz 以上、或者更多数据不可用、则至少可以理解70MHz 以上的滚降。
    另一个相关问题。 是否可以获取 ADS52J90评估模块的参考设计文件以更好地了解 PCB 布局和热设计。
    数据表中未充分涵盖这些问题。

    谢谢、

    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    你过得怎么样?

    下面是我们对70MHz 左右的 ADS52J90信号的测量。

    因为这不是在生产测试中、也不是对所有器件进行测试、

    这仅供 您观察。

    谢谢!

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chen 提供的测量数据!
    您能为参考设计文件(评估板)提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 ENOB 信息与采样率?
    谢谢、
    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    你过得怎么样?

    该测试使用的是 ADS52J90 EVM。

    请参阅用户指南(随附)中的 EVM 电路板原理图。

    e2e.ti.com/.../5775.ADS52J90_5F00_User_5F00_Guide_5F00_slau632b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!

    是的、但我们需要几天时间才能进行 ENOB 测试
    因为我们可以使用的资源和设备非常有限。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈

    我询问的是 PCB 文件。 在大多数情况下、TI 提供了压缩的 CAD 文件文件夹以及所有设计文件(通常为 Altium 格式)。 这对于 PCB 设计非常有用、因为它是一个相对密集的 BGA 封装。

    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 ENOB 测试方面的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    你过得怎么样?

    抱歉、由于我们对 ENOB 进行了测试限制、

    因此、我们只能根据 您的请求测试以下高频率(输入80MHz 信号、14位模式):

    在-1dBFS 输入信号时、ENOB 约为11.4位。

    对于 您的另 一个问题、我们的经理问您是否可以向我们提供您的电子邮件地址?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈
    您能否分享测试方法? 我们希望使用您的评估板运行我们的特定测试。
    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!

    你过得怎么样?
    我们刚刚使用了与用户指南中提到的相同方法。
    我们只需将输入信号更改为80MHz、就是这样。
    在 EVM 板上使用和测试时、可以使用该器件
    没有任何结果。 请告诉我们。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、