请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J40 降级器、
Avnet EUC 团队请求提供 TI 的 ADS54J40IRMP 确认证据
现在、客户已经查看了针对其新测试设备解决方案的 TI 解决方案、即 EMC 测量。
请按以下要求回复我。
ECCN 3A001.a.5.
- “设计或修改”用于军事用途,
- 密封和、
- 额定工作温度范围为54ºC º C 至125ºC º C 以上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
Avnet EUC 团队请求提供 TI 的 ADS54J40IRMP 确认证据
现在、客户已经查看了针对其新测试设备解决方案的 TI 解决方案、即 EMC 测量。
请按以下要求回复我。
ECCN 3A001.a.5.
您好、Alan、
请发送电子邮件至 gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com 或 访问 http://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support/#popularlinks 并点击"联系 TI 客户支持中心"。 他们应该能够帮助您提供 ECCN 信息。