This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82无法以高故障率输出

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169435/dac38j82-dac38j82-cannot-output-with-high-fail-rate

器件型号:DAC38J82

尊敬的 TI 成员:

在我的设计中使用 DAC38J82IAV 时遇到了一个非常奇怪的现象。 一个电路板上有4个 DAC38J82 IC、具有8个输出端口。 在初始检查后、我发现端口无法输出正弦信号波形、故障率为4端口/8端口、只有4个端口能够正常输出(2个 IC 正常、并且寄存器记录在附件 PPT 中)。  

我已完成以下检查。

1、捕获 DAC38J82的内部寄存器、发现故障 IC 内部全部为0x00。  

2.使用3D X 射线检查 SMT 的过程、 结果通过。

3.交叉验证故障 IC 和正常 IC,故障 IC 之后的故障现象  

您能否提供一些建议、帮助我继续分析此问题?

谢谢!

e2e.ti.com/.../hw-block-diagram-and-register-log.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林登

    1.确保故障部件存在所有电源轨。

    2.确保 TRSTB 始终保持低电平。

    3.确保在加电后切换 RESETB 并且 DACCLK 出现在 DAC 上、

    4.确保连接到故障 DAC 的 SPI 信号正确。

    在 SPI 接口正常工作之前、器件不会提供输出。 您是否使用3线或4线 SPI 接口? 所有4个器件都有自己的 SDENB 吗? SCLK 的运行速度有多快?  

    如果可以、请发送原理图、以便我们查看它们。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您回答我的问题。 谢谢!

    根据您的问题、我添加了以下答案、请参阅。

    1.是的,所有电源轨都正常。

    2. TRSTB 引脚未连接、保持断开。

    3、4线 SPI 接口。 是的、所有 SDENB 信号都由 FPGA 的不同 GPIO 控制。 SCLK 的频率为3.25MHz = 50MHz/16。

    4.您能给我提供您的电子邮件地址吗? 我将向您发送原理图。

    关于这个问题、我已经尝试了芯片、发现芯片的问题。 好芯片总是好的、但坏的总是失败的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林登

    TRSTB 必须保持低电平才能使该器件正常工作。 似乎通过的芯片具有足够的内部电阻/电容、因此它将此输入注册为逻辑低电平、而其他两个器件将此输入视为逻辑高电平。  

    根据数据表对该输入的说明: "JTAG 测试复位。 如果未使用 JTAG 端口、则必须连接到 GND 以保持 JTAG 状态机状态复位"。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为这个问题不是由 TRSTB 信号引起的、因为我已经进行了交叉验证。 将 DAC38J82良好通道芯片更换为故障。 故障通道变为正常、但正常通道变为故障。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TRSTB 未连接到 GND、我不同意您的意见。 除非该引脚连接到 GND、否则无法验证是否是器件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们是否可以使用设置寄存器来控制 TRSTB 引脚与 GND 的连接? 如果可以、我该怎么做?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林登

    否 必须将引脚 J3物理连接到 GND。 这是唯一的方法。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已将 TRSTB 引脚短接至地(将 J3引脚连接至 J2引脚)、但 DAC38J82仍然无法输出正常波形、仅输出高电压电平。

    你有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林登

    在对 DAC、时钟施加电源并加载配置设置后、通过加载附加的寄存器值来查看是否只能输出 NCO。 如果您的 DAC 以737.28MHz 的频率进行采样、您将看到来自 NCO 的50MHz 输出音调。 如果您使用不同的采样率、音调的频率将发生变化、但您仍应得到一个音调。 这将验证 DAC 是否正确接收 DAC SPI、电源和采样时钟。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../nco_5F00_only.cfg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢你的帮助。 这个问题现在似乎取得了很大进展。 我将关闭此案例。  

    谢谢!