This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54j40输入保护

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178164/ads54j40-ads54j40-input-protection

器件型号:ADS54J40

  在 ADS54j40数据表的模拟输入部分中、它指出每个输入引脚必须介于 Vcm + 0.475V 和 Vcm - 0.475V 之间。  您能告诉我、如果摆幅超过+/-0.475V、 会损坏 ADC 芯片吗?

在数据表中、它仅显示 INP 的最大值。 INM 介于-0.3V 和3V 之间。 这是以接地为基准、而不是以差分引脚为基准。

在我们的应用中、 我们有一个与 ADC 耦合的远程传感器和交流电。  如下面所示、您能帮助审查这是否有足够的保护?

谢谢你。

锂离子电池

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    建议的最大摆幅为每个引脚+/-0.5V。 在本例中、模拟引脚的最大电压为3V。 由于模拟输入是交流耦合的、ADC 会将输入偏置为2V 的 CM 值。 器件是安全的、但您可能会开始看到一些失真。 如果您的摆幅为+/-0.6、则您将处于模拟输入的绝对最大值。 可能会发生任何更高的损坏。

    此致、

    Jim