This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548:在配置写周期中返回的数据是什么?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179370/tlv2548-what-data-is-returned-during-a-configuration-write-cycle

器件型号:TLV2548

我有一个应用、在该应用中、我定期向 ADC 发送配置信息(在对4个通道进行采样后)。

进入 ADC 的数据序列如下所示。 配置信息、通道0、通道1、通道2、通道3、 (重复从配置信息开始的消息)。

下面显示了该序列、但它非常小。 希望您可以使其更大。

我的问题是这个。 序列第一次完成后,配置信息再次发送到 ADC,从 ADC 返回的数据是上次转换的结果(在本例中为通道3)吗?

我将模式00、单次触发模式(数据表中的图8)用于采样模式。

数据表中的图6指示在写入配置寄存器期间返回"什么"、但不清楚这是什么。 由于 ADC 在对前4个输入位进行解码之前不知道正在输入什么内容、因此在接收新消息时、ADC 将输出上一个转换的结果似乎是合乎逻辑的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    对于 TLV2548、一旦您通电并按照上述所述定期进行定序、'config'序列中的数据将是通道3的转换结果。  您的彩色序列正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。