Other Parts Discussed in Thread: ADS7845
工具/软件:Linux
您好!
我们正在使用 ad7845设计连接到 Sitara 处理器的5线触摸接口、需要 澄清以下内容:
1) 1)应该将什么连接到"wIPer"引脚 ID AD7845? 它的功能是什么、它用于检测触控坐标?
2) 2) amtouch 的触摸面板具有以下5个引脚排列、
a) UL
b) UR
c)传感
d) LL
d) LR
我知道来自触摸屏的感应信号变为低电平、在检测到触摸时、来自 AD7845的 PENIRQ#信号也变为低电平。 Pen Down IRQ 应使用哪个信号? 我可以安全地依靠 AD7845的 PENIRQ#信号来分配中断吗?
3) 3)我已将 AD7845的 VREF 引脚连接到 VCC (3.3V)、是否适用于我的应用?
4) 4) AD7845的 AUXIN 引脚变为 NC (无连接)、是否适用于我的应用?
5) 5)我们将 TI Processor SDK 3.0与 Linux 内核4.4.1-12结合使用、此版本是否支持 AD7845?
热切地等待你的帮助.. 请尽早做必要的事情。
此致
Suhas