This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:ADC 的总噪声计算

Guru**** 1937600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180710/ads8353-q1-total-noise-calculation-of-adc

器件型号:ADS8353-Q1

你(们)好

我们将对 ADS8353QPWRQ1进行噪声分析、并在其中尝试计算 ADC 系统的总噪声。 我们将根据 TI 高精度实验室视频 https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-calculating-total-noise-adc-systems 执行分析。 在本视频中、它们将计算 ADC 输入为单通道时的噪声。 但如您所知 、ADS8353QPWRQ1是一 款双通道同步采样 ADC、我们使用单端配置、将2个放大器输出馈送到 AINP_A 和 AIN_B 引脚、并将外部基准电压提供给 REFIO_A 和 REFIO_B 引脚。  

在视频中、使用以下公式计算总 rms 电压:  

我们的问题是、我们是否需要修改公式、如下所示、以用于2 个同时采样 ADC 通道、并为2个通道提供单独的基准电压?

请确认。

此外、我们还假设数据表第6.5节中给出的 SNR 适用于2个输入通道的同步采样条件。 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-  

    感谢您的发帖。 您可以独立计算每个 ADC 通道的噪声。 这意味着您无需将 ADC A 和 ADC B 的放大器噪声和基准噪声合并在一起。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 如果需要独立计算每个通道的噪声、是否可以将通道 A 的噪声+通道 B 的噪声相加、以获得总 ADC 噪声并找出放大器和基准源将发生的 SNR 下降量。