This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182325/ads1231-ads1231

器件型号:ADS1231

大家好、

对于为 ADS1231REF 板原理图选择模拟输入滤波器电路、我需要一些说明或说明。

您能否解释一下使用了哪些薄膜电容器(100pF)、VREF 引脚使用了100uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经编辑了这个响应。  

    该器件旨在与电桥传感器输入配合使用。 您能分享一下该器件的使用方式以及信号源吗?

    桥式测量基本指南 这是一份有关桥式传感器输入的综合性文档  

    对于电容器、表面贴装薄膜电容器是 PPS (聚苯二硫化物)电容器、无极性。  它们是一个与其他薄膜电容器相比相对较小的薄膜电容器、并且比多层陶瓷电容器噪声低得多。  由于电桥应用需要尽可能低的噪声水平(2nV ADC 分辨率)、 因此输入滤波电容器和电容器引脚可能使用 PPS 电容器而不是陶瓷电容器。  如果可以接受更高的噪声、则可以使用陶瓷电容器。

     C44和 C45是 EMI 滤波电容器、结构类似于 X2Y。

     当模拟电源用作基准时、C4使用的100uF 钽电容器用于降低基准噪声。  只有在测量是非比例式的情况下、才需要执行此操作。

    此致

    Cynthia