This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125:OE 驱动程序#39;在退出待机模式后设置时间

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181707/ads4125-oe-drivers-setting-time-after-exiting-standby

器件型号:ADS4125

大家好、我  将通过 SDATA 输入使用 ADS4125的待机功能、以便在数据采集之间节省一些功耗。 我确实观察到,通过结合使用 OE 和 STRANBY,我们可以节省更多的能源。  
因此我在 FPGA OE =!STANDBY 中进行了编程。 遗憾  的是、当这两种器件一起使用时、稳定时间似乎很长、直到输出端出现有效数据。  我在数据表中找不到它、您能告诉我最大值吗?   当待机 模式始终处于低电平且仅应用 OE 时、不会出现此问题  

示例:

针对 OE 的 CLKOUT =始终高电平:

  针对 OE 的 CLKOUT =!STANDBY:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我们没有这种数据或任何合理的方法来获取这种数据。 我建议您自己在多个周期中对其进行自定义、然后 将 σ/2添加到最大记录时间、以使数据生效。 这应该是一个足够的缓冲器。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    还请记住、该 ADC 是流水线架构。 因此、采样过程中的任何中断都将导致延迟、管道需要刷新10个时钟周期、然后才能在输出上采集下一个有效采样。  

    此外、请参阅数据表中的第9.1节。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我们采样@125MHz 并且波形为10us/div、也是有趣的形状:CLKOUT 不 在0和1.8V 范围内、因为波形上的黑点可见、这很奇怪。 当您缩放波形时、它仍然存在、这不是示波器的显示错误。 它看起来更像是浪涌电流、而不是流水线效应...

    我在待机后等待30us 、如数据表中所示。 CLKOUT 在无 OE 的待机和无待机的 OE 下工作正常。 但 当两者都应用时、它会损坏。 始终存在 CLK IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我不确定我们是否可以为您发现的这种可能无意的节能模式提供任何支持。 设计和特性工程师了解所有器件特性、因此了解节能的潜力、同时定义器件并选择器件关断的哪些特性、以便在进入待机模式时节省功耗。 如果有可能可靠地节省任何额外功耗、则会将其包含在待机状态中。

    最好的选择(如果您希望进一步节省功耗)是自行确定恢复时间的特征、并决定您是否对结果满意、否则、我只能建议您在没有 OE 的情况下单独使用 STANDBY。

    此致、Chase