请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC08DJ3200 您好!
我正在考虑使用具有5GSPS (单通道模式)的[ADC 08 DJ 3200]。
我想最小化要使用的 FPGA 的 GTX、
它是否可以通过器件的寄存器设置进行更改?
或者是否需要全部 DA 0-7和 DB 0-7 (共16个)?
此致、
阿北。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在考虑使用具有5GSPS (单通道模式)的[ADC 08 DJ 3200]。
我想最小化要使用的 FPGA 的 GTX、
它是否可以通过器件的寄存器设置进行更改?
或者是否需要全部 DA 0-7和 DB 0-7 (共16个)?
此致、
阿北。
你好,阿北
请参阅 ADC08DJ3200产品说明书中的表10。
在单通道模式下、有3种可能。 通道数量最少的通道是 JMODE = 4。 这将总共具有4个 JESD204B 数据通道、
对于5GSPS 的采样率、ADC 在 CLK 的上升沿和下降沿进行采样、因此 Fclk = 2500MHz。
由于 R = 5、串行比特率将为2500MHz * 5 = 12.5Gbps。
下一个更宽的接口 JMODE = 5使用8个通道。 对于此运行模式、比特率将是速度的一半、或2500 * 2.5 = 6.25Gbps。
还有一个16通道模式、其中 JMODE = 17。 在此模式下、接口速率将为3.125Gbps。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Jim B