This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:最大输入频率

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693873/ads54j40-maximum-input-frequency

器件型号:ADS54J40

尊敬的 e2e 支持:

我的客户需要具有以下要求的 HS-ADC:

  • FS 800MHz
  • 12或14位
  • 需要在第三奈奎斯特频带(至少800至1000MHz)上工作

我们选择了 ADS54J40。 这是一致的吗?

事实是我们不理解第19页的图36。

我们是否能够达到1.2GHz 输入频率(如图56所示)?

这是否意味着对于1200MHz 输入频率、输入幅值被限制在~-12dBFS?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL、

    12dBFS 位于 ADC 输入端、位于内部滤波器电路之后。 而不是器件的物理引脚。  ADC 实际输入引脚处的输入将大得多。 您应该能够为输入达到1.2GHz。 您能告诉我们这适用于哪种类型的应用吗?    

    此致、

    Jim